Configurar alarmas módulos (modules) de entrada analógica no aislada
Use la ficha
Alarmas
del cuadro de diálogo Propiedades de módulos (modules)
para configurar las alarmas de proceso y las alarmas de régimen en módulos de salida analógicos no aislados para cada canal.Para configurar las alarmas en módulos (modules) de entrada analógicos no aislados:
- SeleccioneCanalpara el canal que desea configurar.
- En la secciónAlarmas de proceso, introduzca los valores de alarma de proceso que desee:
- Alta alta
- Alta
- Baja
- Baja baja
- SeleccioneDesenclavar Todaspara desenclavartodaslas alarmas para el canal.
- SeleccioneDesenclavarpara desenclavar la condición de alarma adyacente.
- Use la barra deslizante para ver dónde se han establecido las partes de activación de alarmas del proceso.
- Seleccione la casilla de verificaciónInhabilitar todas las alarmaspara inhabilitar las alarmas del canal.
- Seleccione la casilla de verificaciónEnclavar alarmas de procesosi desea mantener una condición de alarma activada para cualquiera de las alarmas del proceso después de que cambie la condición.
- Seleccione la casilla de verificaciónEnclavar alarma de régimenpara mantener la alarma después de que cambie la condición.
- En el cuadroBanda muerta, introduzca un valor para el cual la alarma no se inhabilitará si el valor de entrada permanece dentro del rango del punto de activación de alarma.
- En el cuadroAlarma de régimen, introduzca un valor (en unidades de ingeniería por segundo) con el cual la alarma se active cuando el régimen de cambio entre los muestreos de entrada exceda el punto de ajuste.
- SeleccioneAplicarpara guardar los cambios y continuar editando, o seleccioneAceptarpara aceptar los cambios y cerrar el diálogo.
Entregue su opinión