Configurar un módulo (module) de salida analógico no aislado - entero

Cree una configuración de nivel de canal específica para la aplicación.
Para configurar un módulo (module) de salida analógico no aislado (entero):
  1. En el
    Organizador de controlador (controller)
    , haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) y haga clic
    Propiedades
    .
  2. En el cuadro de diálogo
    Propiedades de módulo (module)
    , haga clic en la ficha
    Configuración
    .
  3. Seleccione el botón
    Canal
    para seleccionar el canal que desee configurar.
  4. En la columna
    Rango de salida
    , seleccione el rango de salida.
  5. (Opcional) Active la casilla de verificación
    Retener hasta inicialización
    si desea que el módulo (module) retenga la señal de salida sin cambiar hasta que el valor de salida (recibido desde el controlador (controller)) esté dentro del 0,1% de la escala total del valor retenido.
  6. En la columna
    Estado de fallo
    , seleccione cómo reacciona el canal de salida cuando se pierde la conexión con el controlador (controller) propietario:
    • Retener.
      El canal de salida permanece en el último valor de salida.
    • Usuario.
      El canal de salida utiliza el valor especificado en
      Valor de fallo de usuario
      .
      IMPORTANTE: Si selecciona
      Usuario
      , introduzca un valor en la columna
      Valor de fallo de usuario
      y active la casilla de verificación
      Rampa a fallo
      para cada punto de salida para el que desee habilitar la rampa cuando se produzca un fallo. El valor cambia gradualmente en el límite de régimen de rampa del valor de salida actual al valor de fallo.
  7. En la columna
    Estado de programa (program)
    , seleccione cómo reacciona el canal de salida si el controlador (controller) propietario cambia al modo Programa:
    • Retener.
      El canal de salida permanece en el último valor de salida.
    • Usuario.
      El canal de salida utiliza el valor especificado en
      Valor de programa (program) de usuario
      .
      IMPORTANTE: Si selecciona
      Usuario
      , introduzca un valor en la columna
      Valor de fallo de usuario
      y active la casilla de verificación
      Rampa a fallo
      para cada punto de salida para el que desee habilitar la rampa cuando se reciba un comando de programa (program) desde el controlador (controller). El valor alcanza el límite de régimen de rampa desde el valor de salida actual al valor de programa (program).
  8. En la columna
    Límite de régimen (Cnts/S)
    , introduzca el régimen de cambio máximo en la señal de salida para cada punto de salida, en conteos por segundo.
  9. Si las comunicaciones fallan en el modo Programa (program)
    , seleccione cómo reacciona el canal de salida.
    • Dejar salidas en el estado de modo Programa (program)
    • Cambiar las salidas al estado modo Fallo (fault mode)
    1. Seleccione
      Aplicar
      para guardar los cambios y continuar editando, o seleccione
      Aceptar
      para aceptar los cambios y cerrar el diálogo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal