Errores de calibración en alta referencia o baja referencia (salida analógica 1756)

Si se produce un error de calibración:
  • Compruebe el cableado del canal de salida.
  • Verifique que se está midiendo la señal correcta.
  • Verifique que los valores introducidos sean correctos.
Una vez confirmado que la medición de la señal del canal es correcta, haga clic en el botón
Reintentar
. Errores de calibración continuos podrían indicar un fallo en el canal.
Para salir de una calibración cuando un canal no se está calibrando, seleccione
Detener
. Si se cancela el proceso de calibración mientras hay errores, para los canales con errores se establecen los bits de fallo de calibración de módulo (module) y de canal indicando un fallo potencial en el canal. Un canal con un error de calibración sigue operando con sus parámetros de calibración antiguos, aunque se deberá comprobar que el funcionamiento es correcto. En tal caso, existe un problema en el equipo de calibración o en el propio canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal