Temporizador de retardo a la desconexión con restablecimiento (TOFR)

La instrucción TOFR es un temporizador no retentivo que acumula tiempo cuando TimerEnable está borrado.
Detalles de soporte de arquitectura y seguridad
En esta tabla se especifican los controladores y las aplicaciones compatibles con esta instrucción.
Arquitectura
Aplicaciones estándar
Aplicaciones de seguridad
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570
Sí
No
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580, ControlLogix 5590
Sí
Sí
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Esta instrucción no está disponible en el diagrama de escalera.
Bloque de funciones
Texto estructurado
TOFR(TOFR_tag)
Operandos
Texto estructurado
Variable
Tipo
Formato
Descripción
Etiqueta TOFR
FBD_TIMER
Estructura
Estructura TOFR
Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Bloque de funciones
Operando
Tipo
Formato
Descripción
TOFR tag
FBD_TIMER
Estructura
Estructura TOFR
Estructura de FBD_TIMER
Parámetros de entrada
Tipo de datos
Descripción
EnableIn
BOOL
Si no está activada, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan. Si está establecida, la instrucción se ejecuta.
Está establecido de forma predeterminada.
TimerEnable
BOOL
Si se borra, permite que el temporizador funcione y acumule tiempo.
Está borrado de forma predeterminada.
PRE
DINT
Valor preestablecido del temporizador. Es el valor en unidades de 1 msec al que ACC debe llegar antes de que acabe el temporizador. Si no es válido, la instrucción establece el bit correspondiente en Status y el temporizador no se ejecuta.
Válido = de 0 al número entero positivo máximo
Reset
BOOL
Petición para restablecer el temporizador. Cuando se establece, se restablece el temporizador.
Está borrado de forma predeterminada.
Cuando se activa el parámetro de entrada Reset, la instrucción borra EN, TT y DN, y establece ACC = PRE. Nota: esto es diferente a usar una instrucción RES en una instrucción TOF.
Parámetros de salida
Tipo de datos
Descripción
EnableOut
BOOL
La instrucción ha producido un resultado válido.
ACC
BOOL
Tiempo acumulado en milisegundos.
EN
BOOL
Salida del temporizador habilitada Indica que la instrucción del temporizador está habilitada.
TT
BOOL
Salida de temporización del temporizador. Cuando se establece, una operación de temporización está en proceso.
DN
BOOL
Salida de temporización finalizada. Indica cuándo el tiempo acumulado es mayor o igual al preestablecido.
Status
DINT
Estado del bloque de funciones.
InstructFault (Status.0)
BOOL
La instrucción detectó uno de los siguientes errores de ejecución. No se trata de un error mayor o menor del controlador. Se comprueban los bits de estado restantes para determinar lo que ha ocurrido.
PresetInv (Status.1)
BOOL
El valor preestablecido no es válido.
Descripción
Cuando sea verdadero, la instrucción TOFR acumula tiempo hasta que:
  • La instrucción TOFR está deshabilitada.
    • ACC es mayor o igual que PRE
La base de tiempo es siempre 1 msec. Por ejemplo, para poner un temporizador de 2 segundos, hay que introducir 2000 en el valor PRE.
Establece el parámetro de entrada Reset para restablecer la instrucción. Si TimerEnable es falso cuando Reset es verdadero, la instrucción TOFR no comenzará una temporización de nuevo cuando Reset se establezca en falso.
Cómo se ejecuta un temporizador
Un temporizador funciona restando el tiempo del último escaneado desde el tiempo actual:
ACC = ACC + (current_time - last_time_scanned)
Tras actualizar el ACC, el temporizador establece last_time_scanned = current_time. Esto hace que el temporizador se prepare para el siguiente escaneado.
IMPORTANTE: Asegúrese de escanear el temporizador al menos una vez cada 69 minutos mientras esté en marcha. En caso contrario, el valor ACC no será correcto.
El valor de last_time_scanned alcanza hasta los 69 minutos. El cálculo del temporizador se reinvierte si no se escanea el temporizador en 69 minutos. El valor ACC no será correcto si esto ocurre.
Cuando el temporizador esté en marcha, hay que escanearlo en 69 minutos si lo ha puesto en:
  • Subrutina
  • Sección de código que está entre las instrucciones JMP y LBL
  • Diagrama de funciones secuenciales (SFC)
  • Evento o tarea periódica
  • Estado de rutina de una fase
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte para ver fallos relacionados con operandos.
Ejecución
Bloque de funciones
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Tag. EnableIn es falso
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Tag. EnableIn es verdadero
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en verdaderos.
El algoritmo principal de la instrucción se ejecutará y las salidas se actualizarán.
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
Se borran EN, TT y DN. No se modifica el valor ACC.
Restablecer
Cuando se activa el parámetro de entrada Reset, la instrucción borra EN, TT y DN, y establece ACC = PRE. (Esto es diferente a usar una instrucción RES en una instrucción TOF.)
Post-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Texto estructurado
En Texto estructurado, EnableIn siempre es Verdadero durante un escaneado normal. Si la instrucción se encuentra en la ruta de control activada por la lógica, se ejecutará.
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Consulte Pre-escaneado en la tabla Bloque de funciones.
Ejecución normal
Consultar Tag.EnableIn es verdadero en la tabla Bloque de funciones.
Post-escaneado
Consulte Post-escaneado en la tabla Bloque de funciones.
Ejemplo
En cada escaneado que se borra limit_switch1, la instrucción TOFR aumenta el valor ACC según el tiempo que haya pasado hasta que el valor ACC alcance el valor PRE. Cuando ACC PRE, se borra el parámetro DN y se establece timer_state2.
Bloque de funciones
Texto estructurado
TOFR_01.PRE := 500;
TOFR_01.Reset := Reset;
TOFR_01.TimerEnable := Input;
TOFR(TOFR_01);
timer_state := TOFR_01.DN;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal