Conteo Ascendente/Descendente (Count Up/Down, CTUD)

La instrucción CTUD asciende en uno cuando CUEnable pasa de tener su valor borrado a establecido. La instrucción desciende en uno cuando CDEnable pasa de tener su valor borrado a establecido.
Detalles de soporte de arquitectura y seguridad
En esta tabla se especifican los controladores y las aplicaciones compatibles con esta instrucción.
Arquitectura
Aplicaciones estándar
Aplicaciones de seguridad
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570
Sí
No
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580, ControlLogix 5590
Sí
Sí
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Esta instrucción no está disponible en el diagrama de escalera.
Bloque de funciones
Texto estructurado
CTUD(CTUD_tag)
Operandos
Texto estructurado
Variable
Tipo
Formato
Descripción
Etiqueta CTUD
FBD_COUNTER
Estructura
Estructura CTUD
Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Bloque de funciones
Operando
Tipo
Formato
Descripción
CTUD tag
FBD_COUNTER
Estructura
Estructura CTUD
Estructura de FBD_COUNTER
Parámetro de entrada
Tipo de datos
Descripción
EnableIn
BOOL
Si no está activada, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan. Si está establecida, la instrucción se ejecuta.
Está establecido de forma predeterminada.
CUEnable
BOOL
Habilita el conteo ascendente. Cuando la entrada pasa de borrado a establecido, el acumulador suma uno.
Está borrado de forma predeterminada
CDEnable
BOOL
Habilita el conteo descendiente. Cuando la entrada pasa de borrado a establecido, el acumulador resta uno.
Está borrado de forma predeterminada
PRE
DINT
Valor preestablecido del contador. Este es el valor al que debe llegar el valor acumulado antes de que se establezca DN.
Válido = cualquier número entero
El valor predeterminado es 0
Reset
BOOL
Petición para restablecer el temporizador. Cuando se establece, se restablece el contador.
Está borrado de forma predeterminada
Parámetro de salida
Tipo de datos
Descripción
EnableOut
BOOL
La instrucción ha producido un resultado válido.
ACC
DINT
Valor acumulado.
CU
BOOL
Conteo ascendente habilitado.
CD
BOOL
Conteo descendente habilitado.
DN
BOOL
Conteo finalizado. Se establece cuándo el valor acumulado es mayor o igual al preestablecido.
OV
BOOL
Desbordamiento del contador. Indica que el contador ha superado el límite superior de 2 147 483 647. Después, el contador se reinvertirá hasta -2 147 483 648 y comenzará el conteo descendiente de nuevo.
UN
BOOL
Subdesbordamiento del contador. Indica que el contador ha superado el límite inferior de -2 147 483 648. Después, el contador se reinvertirá hasta 2 147 483 647 y comenzará el conteo descendiente de nuevo.
Descripción
Cuando esté en verdadero y CUEnable esté establecido en verdadero, las instrucciones CTUD aumentan el contador en uno. Cuando esté en verdadero y CDEnable esté establecido en verdadero, la instrucción CTUD bajará el contador en uno.
Los dos parámetros de entrada, CUEnable y CDEnable, pueden cambiar durante el mismo escaneado. La instrucción ejecuta el conteo ascendente antes que el conteo descendente.
Contar de manera ascendente
Contar de manera descendente
Cuando está deshabilitada, la instrucción CTUD mantiene su valor acumulado. Establece el parámetro de entrada Reset para restablecer la instrucción.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte para ver fallos relacionados con operandos.
Ejecución
Bloque de funciones
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Tag.EnableIn es falso
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos. Inicializar datos para solicitar una transición de cero a uno de CuEnable o CdEnable que tenga efecto en ACC.
Tag.EnableIn es verdadero
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en verdaderos.
La instrucción se ejecuta.
Primera ejecución de instrucción
Inicializar datos para solicitar una transición de cero a uno de CuEnable o CdEnable que tenga efecto en ACC.
Primer escaneado de instrucción
Inicializar datos para solicitar una transición de cero a uno de CuEnable o CdEnable que tenga efecto en ACC.
La instrucción es verdadera por primera vez
No se toma ninguna acción específica del estado.
Restablecer
La instrucción borra CUEnablen-1, CDEnablen-1, CU, CD, DN, OV y UN, y establece ACC = cero.
Post-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Texto estructurado
En Texto estructurado, EnableIn siempre es Verdadero durante un escaneado normal. Si la instrucción se encuentra en la ruta de control activada por la lógica, se ejecutará.
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Consulte Pre-escaneado en la tabla Bloque de funciones.
Ejecución normal
Consultar Tag.EnableIn es verdadero en la tabla Bloque de funciones.
Post-escaneado
Consulte Post-escaneado en la tabla Bloque de funciones.
Ejemplo
Bloque de funciones
Texto estructurado
CTUD_01.PRE := 500;
CTUD_01.Reset := Reset;
CTUD_01.CUEnable := Input;
CTUD(CTUD_01);
counter_state := CTUD_01.DN;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal