Cuadro de diálogo Explorador de hora para hora relativa
Use el cuadro de diálogo
Explorador de hora
para establecer un tiempo relativo (una duración) para una etiqueta mediante los tipos de datos de tiempo relativo: TIME32, TIME y LTIME. Puede establecer duraciones de tiempo relativas de hasta 31 días. Para establecer una duración en nanosegundos, utilice el tipo de datos LTIME.Para establecer la duración
- Introduzca valores en los cuadros de intervalo para configurar su intervalo.
- En el cuadroHora:Minuto:Segundo, seleccione las horas, los minutos o los segundos e introduzca un valor, o utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para ajustar el valor.
- SeleccioneAceptar.
Entregue su opinión