Componentes de texto estructurado: Expresiones
Una expresión es un nombre de etiqueta, ecuación o comparación. Para escribir una expresión, utilice cualquiera de los siguientes elementos:
- Nombre de etiqueta que almacena el valor (variable)
- Número que introduce directamente en la expresión (valor inmediato)
- Literal de cadena que introduce directamente en la expresión (solamente)controladoresCompactLogix5380,ControlLogix5580,Compact GuardLogix5380 yGuardLogix5580
- Funciones, tales como: ABS, TRUNC
- Operadores, como: +, -, <, >, And, Or
Siga estas pautas para escribir expresiones:
- Utilice cualquier combinación de letras en mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, estas tres variaciones de "AND" son válidas: AND, And y and.
- Para requisitos más complejos, use paréntesis para agrupar expresiones dentro de expresiones. Esto hace que sea más fácil de leer toda la expresión y garantiza que la expresión se ejecute en el orden deseado.
Se usan estas expresiones para el texto estructurado:
Expresión BOOL:
Una expresión que produce un valor BOOL de 1 (verdadero) o 0 (falso).- Una expresión booleana usa etiquetas bool, operadores relacionales y operadores lógicos para comparar valores o comprobar si el valor de las condiciones es verdadero o falso. Por ejemplo, tag1>65.
- Una expresión bool sencilla puede ser una etiqueta BOOL única.
- Por lo general, las expresiones booleanas se utilizan para condicionar la ejecución de otra lógica.
Expresión numérica:
Una expresión que calcula un valor entero o de punto flotante.- Una expresión numérica usa operadores aritméticos, funciones aritméticas y operadores a nivel de bits. Por ejemplo, tag1+5.
- Anida una expresión numérica en una expresión BOOL. Por ejemplo, (tag1+5)>65.
Expresión de cadena:
Una expresión que representa una cadena.- Una expresión sencilla puede ser un literal de cadena o una etiqueta de cadena
Se usa esta tabla para seleccionar los operadores para sus expresiones.
Si | Usar |
Calcular un valor aritmético | Operadores y funciones aritméticos |
Comparar dos valores o cadenas | Operadores relacionales |
Comprobar si determinadas condiciones son verdaderas o falsas | Operadores lógicos |
Comparar los bits dentro de valores | Operadores a nivel de bits |
Entregue su opinión