Componentes de texto estructurado: Construcciones

Las construcciones de programas en solitario o anidadas en otras construcciones.
Si
Use esta construcción
Hacer algo si se dan o cuando se den unas determinadas condiciones
IF. . . THEN
Seleccionar qué hacer en función de un valor numérico
CASE. . . OF
Hacer algo un número de veces determinado antes de hacer otra cosa
FOR. . . DO
Seguir haciendo algo mientras el valor de ciertas condiciones sea verdadero
WHILE. . . DO
Seguir haciendo algo hasta que una condición sea verdadera
REPEAT. . . UNTIL
Algunas palabras clave están reservadas
Estas construcciones no están disponibles:
  • GOTO
  • REPEAT
La aplicación
Logix Designer
no le dejará usarlos como nombres de etiqueta o construcciones.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal