Componentes de texto estructurado: Comentarios
Para hacer que su texto estructurado sea más fácil de interpretar, añádale comentarios.
- Los comentarios le permiten usar un lenguaje llano para describir cómo funciona el texto estructurado.
- Los comentarios no afectan a la ejecución del texto estructurado.
Para añadir comentarios a su texto estructurado:
Para añadir un comentario | Use uno de estos formatos |
en una única línea | //comment (*comment*) /*comment*/ |
al final de una línea de texto estructurado | |
dentro de una línea de texto estructurado | (*comment*) /*comment*/ |
eso abarca más de una línea | (*start of comment. . .end of comment*) /*start of comment. . .end of comment*/ |
Por ejemplo:
Formato | Ejemplo |
//comment | Al comienzo de una línea //Comprobar dirección de cinta transportadora IF conveyor_direction THEN... Al final de una línea ELSE //If conveyor isn’t moving, set alarm light light := 1; END_IF; |
(*comment*) | Sugar.Inlet[:=]1;(*open the inlet*) IF Sugar.Low (*low level LS*)& Sugar.High (*high level LS*)THEN... (*Controls the speed of the recirculation pump. The speed depends on the temperature in the tank.*) IF tank.temp > 200 THEN... |
/*comment*/ | Sugar.Inlet:=0;/*close the inlet*/ IF bar_code=65 /*A*/ THEN... /*Gets the number of elements in the Inventory array and stores the value in the Inventory_Items tag*/ SIZE(Inventory,0,Inventory_Items); |
Entregue su opinión