Componentes de texto estructurado: Asignaciones

Utilice una asignación para cambiar el valor almacenado dentro de una etiqueta. Una asignación tiene esta sintaxis:
etiqueta := expresión;
donde:
Componente
Descripción
Etiqueta
Representa la etiqueta que está obteniendo el nuevo valor; la etiqueta debe ser de tipo BOOL, SINT, INT, DINT, STRING o REAL.
CONSEJO: La etiqueta STRING solo se aplica a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
:=
Es el símbolo de asignación.
Expresión
Representa el nuevo valor que se asigna a la etiqueta
Si la etiqueta es de este tipo de datos
Use este tipo de expresión
BOOL
BOOL
SINT
INT
DINT
REAL
Numérico
STRING
(Solo para los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590).
Tipo de cadena, incluyendo la etiqueta de cadena y el literal de cadena
(Solo para los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590).
;
Finaliza la asignación
La etiqueta retiene el valor asignado hasta que otra asignación cambie su valor.
La expresión puede ser sencilla, como un valor inmediato u otro nombre de etiqueta, o compleja e incluir varios operadores y funciones o ambos. Consulte la sección “Expresiones” para obtener más información.
CONSEJO: Los datos del módulo E/S se actualizan de manera asíncrona con respecto a la ejecución de la lógica. Si hace referencia a una entrada varias veces en su lógica, la entrada podría cambiar de estado entre una referencia y otra. Si necesita que la entrada conserve el mismo estado para cada referencia, almacene en búfer el valor de la entrada y haga referencia a la etiqueta de ese búfer. Para obtener más información, consulte
Logix 5000
Procedimientos comunes de controladores
, publicación 1756-PM001.
También puede usar los parámetros de programa de entrada y salida que almacenan los datos en el búfer de manera automática durante la ejecución de la aplicación
Logix Designer
. Consulte LOGIX 5000 Controllers Program Parameters Programming Manual, publicación 1756-PM021.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal