Determinar el orden de ejecución

Las operaciones escritas en una expresión se realizan en un orden prescrito.
  • Las operaciones del mismo orden se realizarán de izquierda a derecha.
  • Si una expresión contiene varios operadores o funciones, agrupe las condiciones entre paréntesis "( )". Esto garantiza el orden correcto de ejecución y facilita la lectura de la expresión.
    Order
    Operación
    1
    ()
    2
    función (...)
    3
    **
    4
    - (negar)
    5
    NOT
    6
    *,/,MOD
    7
    +,- (restar)
    8
    <,<=,>,>=
    9
    =,<>
    10
    &,Y
    11
    XOR
    12
    OR
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal