Control de relación (PID)

Puede mantener la relación entre dos valores utilizando los siguientes parámetros:
  • Valor no controlado
  • Valor controlado (el punto de ajuste resultante que se usará para la instrucción PID)
  • Relación entre estos dos valores
Diagrama de lógica de escalera
CONSEJO: Para evitar el bloqueo de PID con valores internos inválidos de punto flotante, asegúrese de que PV no sea INF o NAN antes de invocar una instrucción como:
  • XIC (PC_timer.DN)
  • MOV(Local:0:1.Ch0Data, Local:0:1.Ch0Data)
  • XIO(S:V)
  • PID(...)
Texto estructurado
pid_2.sp := uncontrolled_flow * ratio
PID(pid_2,pv_2,tieback_2,cv_2,0,0,0);
CONSEJO: Para evitar el bloqueo de PID con valores internos inválidos de punto flotante, asegúrese de que PV no sea INF o NAN antes de invocar una instrucción como:
  • XIC (PC_timer.DN)
  • MOV(Local:0:1.Ch0Data, Local:0:1.Ch0Data)
  • XIO(S:V)
  • PID(...)
Para esta multiplicación
Se introduce estos valores
Destination
Valor controlado
Source A
Valor no controlado
Source B
Relación
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal