Instrucciones de secuenciador
Las instrucciones de secuenciación supervisan operaciones consistentes y repetibles.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Los tipos de datos que aparecen en
negrita
indican tipos de datos óptimos. Una instrucción se ejecutará a la máxima velocidad y la menor cantidad posible de memoria si todos los parámetros emplean el mismo tipo de datos óptimo, normalmente DINT o REAL.Entregue su opinión