Ejemplo de cableado y programación de TSSM

Este ejemplo cumple con la norma ISO 13849-1, funcionamiento de categoría 4. No se muestra la parte de control estándar de la aplicación.
Este diagrama de cableado muestra cómo conectar una cortina de luz y dos sensores de mute a un módulo 1791DS-IB12 para ilustrar el uso de la instrucción Mute simétrico con dos sensores.
TSSM wiring example
Ejemplo de programación
Este diagrama de programación muestra de forma lógica cómo la instrucción Mute simétrico con dos sensores se utiliza normalmente con las instrucciones de Detención de DCI (cortina de luz) e Inicio de DCI (conmutador de accionamiento mantenido).
TSSM Programming Diagram
Diagrama de lógica de escalera
TSSM_Other_Ladder Diagram_v31
CONSEJO: La etiqueta del diagrama anterior es una etiqueta Booleana interna que representa la parte no peligrosa del ciclo de máquina. Su valor está determinado por otras partes de la aplicación de usuario que no se muestran en este ejemplo. Cuando el peligro protegido está presente, el valor de la etiqueta debe ser Falso (0). Cuando el peligro protegido no está presente, el valor de la etiqueta debe ser verdadero (1). Cuando el valor de la etiqueta es verdadero (1), la instrucción de mute permite que la cortina de luz se inhibe solo en el caso de que se detecte la secuencia de entrada apropiada. Cuando el valor de la etiqueta es Falso (0), la instrucción de mute no permite que la cortina de luz se inhibe, incluso en el caso de que se detecte la secuencia de entrada apropiada.
El software de programación se utiliza para configurar los parámetros de entrada y salida del módulo Guard I/O, como se muestra.
Al definir el módulo, el ajuste del Estado de entrada a Estado combinado: Mute proporciona el paquete de entrada más pequeño posible y permite supervisar el estado del piloto de mute. La elección Probar para los datos de salida permite que el control de lógica de seguridad Probar la salida 3 accione el Piloto de mute y Probar la salida 2 accione el piloto Despejar el área.
Definición de módulo
TSSM_mod_input_config_v31
Rockwell Automation
recomienda seleccionar
Coincidencia Exacta
para la
Codificación electrónica
como se muestra. También puede seleccionar
Coincidencia compatible
(Campatible Match).
Las entradas de seguridad que conectan con la Cortina de luz (puntos 1 y 2) no se someten a pruebas de impulsos porque la Cortina de luz prueba sus propias señales.
Configuración de entrada del módulo
TSSM_Mod_testout_config_v31
La configuración Probar la salida 3 para el piloto de mute implica que el módulo E/S supervise el piloto que está conectado a esta salida.
Configuración de salida de la prueba del módulo
TSSM_mod test out config_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal