Ejemplo de cableado y programación de THRSe

Este ejemplo cumple con la norma ISO 13849-1, funcionamiento de categoría 4. No se muestra la parte de control estándar de la aplicación. Hay dos (2) estaciones de ejecución bimanual que se muestran conectadas a un módulo 1791DS-IB12.
Diagrama de cableado
Two-hand Run Station - Enhanced (THRSe) programming and wiring example
Este diagrama de programación ilustra de forma lógica el uso de dos instrucciones THRSe. Si se libera uno de los botones de la Estación de ejecución bimanual, la salida se desactiva y los otros botones también deben liberarse antes de que se pueda volver a activar la salida.
Diagrama de programación
THRSe programming diagram
Diagrama de lógica de escalera
THRSe_LD_other_v31
El software de programación se utiliza para configurar los parámetros de entrada y de salida de prueba del módulo
Guard I/O
, tal como se muestra.
Definición de módulo
THRSe_mod definition_v31
Rockwell Automation
recomienda seleccionar
Coincidencia Exacta
para la
Codificación electrónica
como se muestra. También puede seleccionar
Coincidencia compatible
(Campatible Match).
Configuración de entrada del módulo
THRSe_mod input cofig_v31
Configuración de salida de la prueba del módulo
L5K_mod test out config_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal