Estado: entrada/salida de seguridad
La siguiente información de estado E/S es relevante para todas las instrucciones de seguridad.
Estado de conexión
El estado de conexión (.ConnectionFaulted) es el estado de la conexión de seguridad entre el controlador de seguridad y el módulo E/S de seguridad. Cuando la conexión funciona correctamente, el bit es LO (0). Cuando la conexión no funciona correctamente, el bit es HI (1). Cuando el estado de conexión no funciona correctamente, todas las etiquetas definidas del módulo son LO y tienen datos no válidos.
Estado de punto
El Estado de punto está disponible para las entradas de seguridad (.PtxxInputStatus) y las salidas de seguridad (.PtxxOutputStatus). Cuando una etiqueta de estado de punto es HI (1), indica que el canal individual está funcionando y se ha cableado correctamente. Indica también que la conexión de seguridad entre el controlador de seguridad y el módulo E/S de seguridad en el que se encuentra este canal está funcionando correctamente.
Estado combinado
El Estado combinado está disponible para las entradas de seguridad (.CombinedInputStatus) y las salidas de seguridad (.CombinedOutputStatus). Cuando la etiqueta de estado combinado es HI (1), indica que todos los canales de entrada o salida del módulo están funcionando y se han cableado correctamente. Indica también que la conexión de seguridad entre el controlador de seguridad y el módulo E/S de seguridad en los que se encuentran estos canales está funcionando correctamente.
El uso del estado combinado o del estado de punto depende de la aplicación. El estado de punto proporciona un estado más granular.
Las instrucciones de seguridad de canal doble tienen incorporada la supervisión de estado E/S de seguridad. Los estados de Entrada y Salida son parámetros para las instrucciones de entrada y salida. Todas las instrucciones de seguridad de canal doble tienen estado de entrada para los canales de entrada A y B. La instrucción CROUT tiene estado de entrada para las Retroalimentaciones 1 y 2, y estado de salida para los canales de salida impulsados por las salidas O1 y O2 de CROUT. Las etiquetas de estado utilizadas en estas instrucciones deben ser HI (1) para las etiquetas de salida de instrucciones de seguridad, con O1 para las instrucciones de entrada y O1/O2 para activar la instrucción CROUT.

IMPORTANTE:
Pregunte cuál es el estado E/S de seguridad cuando utilice instrucciones como XIC y OTE. Verifique que el estado del canal de entrada de seguridad sea HI (1) antes de usar un canal de entrada de seguridad como enclavamiento. Verifique que el estado del canal de entrada de seguridad sea HI (1) antes de activar un canal de salida de seguridad.
Entregue su opinión