Ejemplo de cableado y programación de SMAT
No se muestra la parte de control estándar de la aplicación.
Diagrama de cableado

Ejemplo de programación
El siguiente diagrama de programación muestra la instrucción con entradas y salidas.

Diagrama de lógica de escalera

El software de programación se utiliza para configurar los parámetros de entrada y salida del módulo
Guard I/O
, como se muestra.Definición de módulo

Rockwell Automation
recomienda seleccionar Coincidencia Exacta
para la Codificación electrónica
como se muestra. También puede seleccionar Coincidencia compatible
(Campatible Match).Configuración de entrada del módulo

Configuración de salida del módulo

Entregue su opinión