Desactivar para desconectar sistemas

El controlador de seguridad es parte de un sistema Desactivar para desconectar. Esto significa que todas las salidas se establecen en cero cuando se detecta un fallo.
Sistema Desactivar para desconectar
Además, el controlador de seguridad establece en cero cualquier valor de entrada asociado a los módulos de entrada fallados. En consecuencia, toda entrada supervisada por una de las instrucciones de entradas diversas (DIN O THRS) debe tener entradas normalmente cerradas acondicionadas por una lógica como la que se muestra a continuación:
Ex_RLL_Diverse_Input
La lógica de escalera exacta depende de los requisitos del sistema y de las funciones del módulo de entrada de seguridad. Sin embargo, el resultado debería ser el mismo: la creación de un estado Seguro de "1" para la entrada normalmente cerrada de las instrucciones de entradas diversas. En realidad, la lógica del ejemplo anula el valor de entrada de la etiqueta de entrada.
La entrada normalmente cerrada de las instrucciones de entradas diversas debería estar en estado Seguro siempre que se pierda la conexión con el módulo de entrada o haya fallado el punto de entrada normalmente cerrado.
Debe mantenerse intacto el valor de entrada para representar el estado real del dispositivo de campo cuando haya una conexión y no haya fallado el punto de entrada normalmente cerrado.
Un fallo al implementar este tipo de lógica no creará ninguna condición poca segura pero sí derivará en una instrucción para bloquear un fallo de Entradas inconsistentes, que será necesario realizar un funcionamiento para borrar fallos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal