Ejemplo de cableado y programación de DCSTM

Esta sección demuestra cómo programar y cablear el módulo Guard I/O y cómo programar la instrucción en porción de control de seguridad de una aplicación.
Este ejemplo de aplicación cumple con la norma ISO 13849-1, funcionamiento de categoría 4.
CONSEJO: No se muestra la parte de control estándar de la aplicación en el siguiente diagrama.
En este ejemplo, la función de seguridad de la Estación de ejecución bimanual permite mute la función de seguridad de la cortina de luz cuando se pulsan ambos botones. Esto supone que se cumplen todas las cláusulas de responsabilidad de los usuarios de la norma EN 574.
Este ejemplo también utiliza la salida invertida de la Estación de ejecución bimanual para accionar la entrada Solicitud de prueba de la instrucción Paro con entrada de doble canal con prueba y mute (DCSTM). Esto hace que la cortina de luz y sus puntos de entrada y cableado asociados se prueben cada vez que se pulsen los dos botones de la Estación de ejecución bimanual.
Diagrama de cableado
DCSTM wiring examples
Diagrama de programación
Este diagrama de programación muestra la instrucción DCSTM que se está utilizando con la instrucción THRSe.
DCSTM Key
Diagrama de lógica de escalera
DCSTM_LD_other_v31
Definición de módulo
Las siguientes secciones proporcionan ejemplos de cómo usar el software de programación para establecer los operandos de configuración del módulo Guard I/O.
DCSTM_mod def_v31
Rockwell Automation
recomienda seleccionar
Coincidencia Exacta
para la
Codificación electrónica
como se muestra.
Coincidencia compatible
(Compatible Match) también es aceptable.
Configuración de entrada del módulo
DCSTM_mod input config_v31
Configuración de salida de la prueba del módulo
DCSTM_mod test out config_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal