Ejemplo de cableado y programación de DCS

Este ejemplo cumple con la norma ISO 13849-1, funcionamiento de categoría 4. No se muestra la parte de control estándar de la aplicación.
DCS Wiring Example
Este diagrama de programación muestra la instrucción Paro con entrada de doble canal (DCS) con entradas y salidas de prueba.
DCS Programming exmaple
Diagrama de lógica de escalera
DCS_Ladder Diagram_wire and program
El software de programación se utiliza para configurar los parámetros de entrada y salida del módulo
Guard I/O
, como se muestra.
Definición de módulo
DCST_other_Pg72_v31
Rockwell Automation
recomienda seleccionar
Coincidencia Exacta
para la
Codificación electrónica
como se muestra. También puede seleccionar
Coincidencia compatible
(Campatible Match).
Configuración de entrada del módulo
DCST_other_Pg73_1_v31
Configuración de salida de la prueba del módulo
DCST_mod test output_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal