Instrucción desconocida (UNK)
La instrucción UNK funciona como una indicación de que ha introducido un tipo de instrucción que no está definido dentro del conjunto de instrucciones de
Logix Designer
.Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Operando | Tipo | Formato | Descripción |
Desconocido | inmediato | inmediato |
Entregue su opinión