Saltar a etiqueta (JMP) y Etiqueta (LBL)

Esta información corresponde a los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Las instrucciones JMP y LBL se saltan partes de la lógica de escalera.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Formato
Descripción
instrucción JMP
Nombre de etiqueta
nombre de etiqueta
Se introduce el nombre de la instrucción LBL asociada
Instrucción LBL
Nombre de etiqueta
nombre de etiqueta
La ejecución salta a la instrucción LBL a la que se hace referencia.
Descripción
Si su valor es verdadero, la instrucción JMP salta hasta la instrucción LBL a la que se hace referencia y el controlador continúa ejecutando a partir de dicho punto. Si su valor es falso, la instrucción JMP no afecta a la ejecución de escalera.
Las instrucciones JMP y LBL a las que hace referencia deben estar en la misma rutina.
La instrucción JMP puede desplazar la ejecución de escalera hacia delante o hacia detrás. Si se salta hacia delante hasta una etiqueta, se ahorra tiempo de escaneado de programa mediante la omisión de un segmento de la lógica hasta que se necesita. Si se salta hacia detrás, se permite al controlador repetir iteraciones de la lógica.
IMPORTANTE: Tenga cuidado de no saltar hacia detrás demasiadas veces. El temporizador de vigilancia podría agotar el tiempo de espera porque el escaneado no se completa a tiempo.
IMPORTANTE: La lógica que se salta, no se escanea. Coloca las operaciones de lógica críticas fuera de la zona que se salta.
Una instrucción JMP requiere que la etiqueta asociada exista antes de que:
  • Descargar al trabajar sin conexión
  • Aceptar ediciones al trabajar en línea
La instrucción LBL debe ser la primera instrucción del reglón.
Un nombre de etiqueta debe ser único dentro de una rutina. El nombre puede:
  • Tener un máximo de 40 caracteres.
  • Contener letras, números y guiones bajos (_)
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No.
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Atributos comunes para obtener información sobre fallos relacionados con los operandos.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición
Action
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
N/A
La condición de entrada de renglón es verdadera
(Para JMP) La ejecución salta al reglón que contiene la instrucción LBL con el nombre de etiqueta al que se hace referencia.
(Para LBL) no se realiza ninguna acción
Post-escaneado
N/A
Ejemplo
Diagrama de lógica de escalera
JMP
Cuando se habilita la instrucción JMP, la ejecución salta por encima de reglones sucesivos de lógica hasta que alcanza el reglón que contiene la instrucción LBL con label_20.
LBL
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal