Fin de transición (EOT)
Esta información corresponde a los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción EOT se utiliza para establecer el estado de una transición. Por lo general ocurre en una subrutina a la que se llama desde una transición (JSR). El parámetro de bit de estado utilizado en EOT determina el estado de transición. Si el bit de estado se establece en verdadero, SFC pasa al siguiente estado; de lo contrario, EOT actúa como NOP.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
EOT(StateBit);
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Operando | Tipo | Formato | Descripción |
State Bit | BOOL | etiqueta | estado de la transición (0=ejecutándose, 1=completada) |
Texto estructurado
Operando | Tipo | Formato | Descripción |
State Bit | BOOL | etiqueta | estado de la transición (0=ejecutándose, 1=completada) |
Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Descripción
Dado que la instrucción EOT devuelve un estado booleano, varias rutinas SFC pueden compartir la misma rutina que contenga la instrucción EOT. Si la rutina que originó la llamada no es una transición, la instrucción EOT actúa como una instrucción NOP.
En un controlador Logix, el parámetro de retorno devuelve el estado de la transición, dado que la condición de reglón no está disponible en todos los lenguajes de programación de Logix.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Condiciones de fallo
No es específico para esta instrucción. Consulte Atributos comunes para obtener información sobre fallos relacionados con los operandos.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
Pre-escaneado | N/A |
La condición de entrada de renglón es falsa | N/A |
La condición de entrada de renglón es verdadera | La instrucción devuelve el valor del bit de datos a la rutina que originó llamada. |
Post-escaneado | N/A |
Texto estructurado
Condición/estado | Acción realizada |
Pre-escaneado | N/A |
Ejecución normal | La instrucción devuelve el valor del bit de datos a la rutina que originó llamada. |
Post-escaneado | N/A |
Ejemplo

Entregue su opinión