Instrucción siempre falso (AFI)

Esta información corresponde a los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción AFI establece el valor de EnableOut en falso.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
AFI_LD_avail_v31
Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Ninguno
Descripción
La instrucción AFI establece el valor de EnableOut en falso.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Atributos comunes para obtener información sobre fallos relacionados con operandos.
Ejecución
Las condiciones por debajo de la línea continua gruesa solo se pueden dar durante el modo Escaneado normal.
Condición
Action
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
Borrar EnableOut a falso.
La condición de entrada de renglón es verdadera
Borrar EnableOut a falso.
Post-escaneado
N/A
Ejemplos
Diagrama de lógica de escalera
Se utiliza la instrucción AFI para deshabilitar de forma temporal un reglón mientras esté depurando un programa. AFI deshabilita todas las instrucciones de este reglón.
AFI_LD_ex_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal