Usar el bloque de funciones de CC para controlar la temperatura
Este es un ejemplo de cómo usar el bloque de funciones de control coordinado para controlar la temperatura en un proceso.
Nombre | Descripción |
PV | Temperature |
Act1stCV | CV3 (vapor a alta presión) |
Act2ndCV | CV2 (enfriamiento) |
Act3rdCV | CV1 (vapor a baja presión) |
Target1stCV | CV2 |
Target2ndCV | CV3 |
Target3rdCV | CV1 |
CV1Target | 0 % Este valor es irrelevante puesto que en la configuración de la lista de destino, CV1 tiene la prioridad más baja, y asumirá la carga de estado estable para mantener la PV en el punto de ajuste. |
CV2Target | 0 % |
CV3Target | 10 % |
Explicación de ejemplo de temperatura
La manipulación del PV en el punto de ajuste es la principal prioridad. El vapor a alta presión y el enfriamiento se seleccionan como los accionadores más activos. En el estado estable, los mismos dos controles deben asumir sus valores de destino: CV3 al 10 % y CV2 al 0 %. CV1 asumirá cualquier valor necesario para mantener la PV en el punto de ajuste; por lo tanto, su valor de destino es irrelevante puesto que manipular la PV en el punto de ajuste es un objetivo de control de mayor prioridad. Las prioridades de CV de destino y los valores de CV de destino pueden cambiarse en línea.
El bloque de funciones de CC calcula CV1, CV2 y CV3 de modo que los objetivos de control se alcancen en el siguiente orden de importancia:
- Controla PV a SP
- Controla CV2 a su valor de destino
- Control CV3 a su valor de destino
En este punto, habrá completado la configuración básica. No configuró el módulo de ajuste integrado. La variable de control está lista para ponerse en línea en modo Automático o Manual. Para el ajuste, se usarán los valores predeterminados. Consulte “Ajuste del bloque de funciones de CC”.
Si no conoce los modelos del proceso, deberá identificar los modelos y ajustar el bloque de funciones mediante el módulo de ajuste integrado (modelador) para que el bloque de funciones opere correctamente en el modo Automático.
El bloque de funciones usa el retardo de primer orden con los modelos de proceso interno de tiempo muerto y los filtros de primer orden (hasta un máximo de 12 parámetros de ajuste) para calcular las CV. Cada CV se calcula de forma que la variable de proceso (PV) sigue una trayectoria de retardo de primer orden al acercarse al valor de punto de ajuste.
La velocidad de respuesta depende del valor de las constantes de tiempo de respuesta. Cuanto más pequeñas sean las constantes de tiempo de respuesta, más rápida será la respuesta de la variable de control. Las constantes de los tiempos de respuesta deben establecerse de forma que la PV alcance los puntos de ajuste en un tiempo razonable basados en las dinámicas del proceso. Cuando mayores sean las constantes de tiempo de respuesta, más lenta será la respuesta de la variable de control, pero la variable de control también se convierte más vigoroso. Vea la sección de ajuste para obtener más detalles.
En el modo Manual, las variables de control (CV) se establecen iguales que el parámetro CVnOper o CVnProg introducido por el operador o por el programa. Para la transferencia sin perturbaciones de modo Manual a Auto y para el funcionamiento seguro de la variable de control, los limitadores de índice de cambio de CV se implementan de forma que los CV no pueden moverse de sus actuales estados en una magnitud superior a las unidades de CV especificadas en cada escaneado.
Para limitar el índice de cambio de CV:
- Se establece CVnROCPosLimit y CVnROCNegLimit
La limitación de índice no se impone cuando la variable de control está en modo Manual a no ser que CVManLimiting esté establecido.
Entregue su opinión