Control de lazo primario
El control de lazo primario lo suele usar un lazo PID primario para poder cambiar de modo y realizar un windup anti-restablecimiento sin perturbaciones cuando está en modo Cacada/Relación. El control de lazo primario incluye la salida de lazo primario de inicialización y las salidas de windup anti-restablecimiento. La salida InitPrimary la utiliza normalmente la entrada CVInitReq de un lazo PID primario. Las salidas de bloqueo suelen usarlas las entradas de bloqueo de un lazo primario para limitar el bloqueo de su salida CV.

Elemento | Descripción |
|---|---|
![]() | InitPrimary se borra |
![]() | WindupHOut se borra (4) |
![]() | WindupLOut se borra (4) |
![]() | InitPrimary se establece (1) |
![]() | WindupHOut se establece |
![]() | WindupLOut se establece |
![]() | CVInitializing se establece o no modo Cascada/Relación (2) |
![]() | CVInitializing se borra y modo Cascada/Relación (3) |
![]() | SHPAlarm se establece o alarma Cv apropiada (5) |
![]() | SHPAlarm se borra y no alarma CV apropiada (6) |
![]() | SPAlarm se establece o alarma CV (7) |
![]() | SPAlarm se borra y no alarma CV (8) |
- Durante la primera exploración, la instrucción establece InitPrimary.
- Cuando CVInitializing se establece o cuando no está en modo Cascada/Relación, la instrucción establece InitPrimary.
- Si CVInitializing se borra y está en modo Cascada/Relación, la instrucción borra InitPrimary.
- Durante el primer escaneado de la instrucción, la instrucción borra las salidas de windup. La instrucción también borra las salidas de windup y deshabilita el algoritmo de windup de CV cuando CVInitializing se establece o si CVFaulted o CVEUSpanlnv se establecen.
- La instrucción establece WindupHOut cuando SPHalarm está establecido, o cuando se borra ControlAction y se establece CVHAlarm, o cuando se establecen tanto ControlAction como CVLAarm.Los límites de SP y CV funcionan de forma independiente. Un límite alto de SP no impide que aumente el valor de CV. Del mismo modo, un límite alto o bajo de CV no impide que aumente el valor de SP.
- La instrucción borra WindupHOut cuando SPHalarm está borrado, y no (se borra ControlAction y se establece CVHAlarm), y no ( se establecen tanto ControlAction como CVLAlarm).
- La instrucción establece WinindupLOut cuando se establece SPLAlarm o cuando se borra ControlAction y se establece CVLAlarm, o cuando se establecen tanto ControlAction como CVHAlarm.Los límites de SP y CV funcionan de forma independiente. Un límite bajo de SP no impide que el aumente el valor de CV del mismo modo que un límite bajo o alto de CV no impide que aumente el valor de SP.
- La instrucción borra WindupLOut cuando se borra SPLAlarm, y no (se borra ControlAction y se establece CVLAlarm), y no (se establecen tanto ControlAction como CVHAlarm).
Entregue su opinión