Configuración del bloque de funciones de MMC

Partiendo de la configuración predeterminada, configure los siguientes parámetros.
Parámetro
Descripción
PV1EUMax
Valor escalado máximo de PV1.
PV1EUMin
Valor escalado mínimo de PV1.
PV2EUMax
Valor escalado máximo de PV2.
PV2EUMin
Valor escalado mínimo de PV2.
SP1HLimit
Valor de límite alto de SP1, escalado en unidades de PV.
SP1LLimit
Valor de límite bajo de SP1, escalado en unidades de PV.
SP2HLimit
Valor de límite alto de SP2, dentro de la escala en unidades PV.
SP2LLimit
Valor de límite bajo de SP2, dentro de la escala en unidades PV.
CV1InitValue
Un valor inicial de la salida de la variable de control para CV1.
CV2InitValue
Un valor inicial de la salida de la variable de control para CV2.
CV3InitValue
Un valor inicial de la salida de la variable de control para CV3.
Si tiene los modelos del proceso disponibles, puede realizar un ajuste intuitivo del bloque de funciones de MMC introduciendo los siguientes parámetros. En este punto, habrá completado la configuración básica. No configuró el módulo de ajuste integrado. Las variables del bloque de funciones están listas para ponerse en línea en modo Automático o Manual. Para el ajuste, se usarán los valores predeterminados.
Si no conoce los modelos del proceso, deberá identificar los modelos y ajustar el bloque de funciones mediante el módulo de ajuste integrado (modelador) para que el bloque de funciones opere correctamente en el modo Automático.
Parámetro
Descripción
ModelGains
Números de Nonzero (negativos para la variable de control de acción directa, positivos para la variable de control de acción inversa)
ModelTimeConstants
Siempre números positivos
ModelDeadtimes
Siempre números positivos
RespTimeConstants
Siempre números positivos
1.ª, 2.ª y 3.ª CV activas para PV1 y PV2
Especifique el orden en que las CV se usarán para compensar el error PV - SP.
TargetCV
Especifique qué CV se conducirá hasta su valor de destino.
CVTargetValues
Especifique a qué valores debe conducir la variable de control a las CV individuales si se seleccionan como TargetCV.
TargetRespTC
Especifique la velocidad a la que las CV se aproximan al valor de destino.
Para los tipos de proceso de integración (como por ejemplo el control de nivel y el control de posición), los modelos internos de sin integración se usan para aproximar el proceso de integración. Los parámetros Factor se usan para convertir los modelos de proceso de integración identificados a modelos internos de sin integración usados para el cálculo de las CV. Esto es necesario para facilitar una ejecución de MMC estable. El bloque de funciones de MMC puede manejar cualquier combinación de PV1 y PV2 de los tipos de proceso de integración o de sin integración.
El bloque de funciones usa el retardo de primer orden con los modelos de proceso interno de tiempo muerto y los filtros de primer orden (hasta un máximo de 24 parámetros de ajuste-6 modelos, 4 parámetros para cada uno) para calcular las CV. Cada CV se calcula de forma que cada variable de proceso (PV) sigue una trayectoria de retardo de primer orden cuando está acercándose al valor de punto de ajuste.
La velocidad de respuesta depende del valor de las constantes de tiempo de respuesta. Cuanto más pequeñas sean las constantes de tiempo de respuesta, más rápida será la respuesta de la variable de control. Las constantes de tiempo de respuesta deben establecerse de forma que las PV alcancen los puntos de ajuste en un tiempo razonable basados en las dinámicas de proceso. Cuando mayor sean las constantes del tiempo de respuesta, más lenta será la respuesta de la variable de control, pero la variable de control también se convierte más vigoroso.
En modo Manual, las variables de control (CV) se establecen iguales que los parámetros de CV manual introducidos por el operador. Para la transferencia sin perturbaciones de modo Manual a Auto y para el funcionamiento seguro de la variable de control, los limitadores de índice de cambio de CV se implementan de forma que los CV no pueden moverse de sus actuales estados en una magnitud superior a las unidades de CV especificadas en cada escaneado.
Se establecen CVROCPosLimit y CVROCNegLimit para limitar el índice de cambio de CV. La limitación de índice no se impone cuando la variable de control está en modo Manual a no ser que CVManLimiting esté establecido.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal