Inicialización del bloque de funciones de IMC
La inicialización del modelo se produce:
- durante el primer escaneado del bloque
- cuando se establece el parámetro de solicitud ModelInit
- cuando DeltaT cambia
Puede que deba ajustar de forma manual los parámetros de modelo interno o las constantes de tiempo de respuesta. Puede hacerlo cambiando los parámetros apropiados y estableciendo el bit ModelInit apropiado. Los estados internos del bloque de funciones se inicializarán, y el bit se restablecerá automáticamente.
Por ejemplo, si modifica el bloque de funciones de IMC Ganancia de modelo para CV - PV, se establece el parámetro ModelInit a VERDADERO para inicializar los parámetros de modelo interno CV - PV y para que el nuevo modelo sean efectivos.
Entregue su opinión