Configurar las matrices X, Y para las instrucciones del generador de funciones (FGEN)
Utilice la ficha
Matrices X, Y
en el diálogo Propiedades
para configurar las matrices X e Y para las instrucciones del Generador de funciones (FGEN).
CONSEJO:
Para abrir la ficha Matrices X, Y en el cuadro de diálogo Propiedades:
- En el editor, inserte una instrucción FGEN.Cuando añade una instrucción FGEN en un diagrama de bloque de funciones, Logix Designer crea una etiqueta de respaldo para la instrucción.En el Editor de lógica de escalera, cree una etiqueta de respaldo para la instrucción: Seleccione
para abrir el diálogo Propiedades. - En la instrucción, seleccione el icono deConfiguración
.
Esta tabla describe los parámetros de la ficha.
Parámetro | Descripción |
Matriz de tabla 1 | Seleccione las etiquetas (tags) para Matriz X1 y Matriz Y1 para la Tabla 1. Estas matrices deben ser como mínimo igual de grandes que el valor visualizado para Tabla 1 - Núm. elementos necesarios . El parámetro XY1Size controla esta configuración. Seleccione la ficha Parámetros en el cuadro de diálogo Propiedades para configurar XY1Size . Los valores de las matrices de etiquetas (tags) seleccionadas aparecen en la Tabla 1. |
Matriz de tabla 2 (opcional) | Seleccione las etiquetas (tags) para Matriz X2 y Matriz Y2 para la Tabla 2. Estas matrices deben ser como mínimo igual de grandes que el valor visualizado para Tabla 2 - Núm. elementos necesarios . El parámetro XY2Size controla esta configuración. Seleccione la ficha Parámetros en el cuadro de diálogo Propiedades para configurar XY2Size . Los valores de las matrices de etiquetas (tags) seleccionadas aparecen en la Tabla 2. |
Nueva etiqueta (tag) | Haga clic en Nueva etiqueta (tag) para crear una etiqueta nueva para una matriz. |
Estado | Muestra información de estado de solo lectura de los bloques que contienen bits de estado. Si no se ha establecido ningún bit de estado, aparece el mensaje Aceptar en este campo. En caso contrario, aparece la lista de los bits de estado que se han establecido. Esta lista se compone de los nombres de los parámetros asociados con los bits de estado y normalmente indica los parámetros que se han configurado con valores no válidos. |
Número de orden de ejecución (solo aplicable a diagramas de bloque de funciones) | Muestra el número de ejecución del bloque si la rutina (routine) tiene el estado verificado. Si aún no se ha verificado la rutina (routine), se muestra el mensaje Rutina no verificada . Observe que este elemento es de solo lectura. |
No mostrar nunca la descripción en una rutina (solo aplicable a diagramas de bloque de funciones) | Active esta casilla para que no se muestre la descripción en la rutina (routine). |
Entregue su opinión