Configurar el módulo de ajuste del bloque de funciones de CC
Siga estos pasos para configurar el módulo de ajuste.
Para configurar el módulo de ajuste del bloque de funciones de CC
- Ponga los tres parámetros de CV al modo Manual.
- Se establece el parámetro AtuneStart. El módulo de ajuste empieza a recopilar los datos de PV y CV para el cálculo del ruido.
- Tras recopilar un periodo de 60 muestras (60*DeltaT), el módulo de ajuste añade StepSize a la CV.
- Se establece el parámetro AtuneUseModel para copiar los parámetros ajustados a los parámetros de modelo. A continuación, el bloque de funciones restablece el parámetro AtuneUseModel.CONSEJO:
- Tras recopilar con éxito los datos de PV como resultado del cambio de paso de CV, la CV asume su valor antes del cambio de paso y los parámetros AtuneStatus, GainTuned, TCTuned, DTTuned y RespTCTuned se actualizan.
- Tras un AutoTuneDone exitoso, el parámetro Atune se establece en uno (1). Ajuste completado con éxito.
- Para identificar los modelos y calcular las constantes de tiempo de respuesta para los tres procesos CV - PV, ejecute el módulo de ajuste hasta tres veces para obtener los modelos CV1 - PV, CV2 - PV y CV3 - PV y el ajuste, respectivamente.
Entregue su opinión