Estructura OUTPUT_COMPENSATION

El tipo de datos OUTPUT_COMPENSATION define los detalles de cada bit de salida especificando las características de cada actuador. OUTPUT_COMPENSATION contiene los siguientes miembros.
Mnemónico
Tipo de datos
Descripción
Desplazamiento
REAL
Offset (Desplazamiento) proporciona una compensación de posición para las operaciones de enclavamiento o desenclavamiento.
LatchDelay
REAL
El retardo de enclavamiento, que se programa en segundos, proporciona una compensación de tiempo para la operación de enclavamiento.
UnlatchDelay
REAL
El retardo de desenclavamiento, que se programa en segundos, proporciona una compensación de tiempo para la operación de desenclavamiento.
Modo
DINT
El modo determina el comportamiento del bit de salida. Las opciones de modo disponibles son:
0 = Normal: el bit de salida se establece para la operación de enclavamiento y se restablece para la operación de desenclavamiento.
1 = Invertido: el bit de salida se restablece para la operación de enclavamiento y se establece para la operación de desenclavamiento.
2 = Con impulso: el bit de salida se establece para la operación de enclavamiento y para el estado de servicio del impulso, y se restablece para la operación de desenclavamiento y para el estado fuera de servicio del impulso.
3 = Invertido y Con impulso: el bit de salida se restablece para la operación de enclavamiento y para el estado de servicio del impulso, y se establece para la operación de desenclavamiento y para el estado fuera de servicio del impulso.
Un valor inferior de 0 o superior a 3 da lugar a un error de Compensación de salida ilegal y a que se utilice un modo Normal.
CycleTime
REAL
Tiempo de impulso en segundos. Si el modo es Con impulso o Invertido y Con impulso, y CycleTime es inferior o igual a 0, se produce un error de Compensación de salida ilegal y se utiliza un modo Normal.
DutyCycle
REAL
El porcentaje de CycleTime en el que se debe activar el impulso (es decir, en servicio). Un valor de 50 representa un 50 % en servicio. Un valor inferior de 0 o superior a 100 da lugar a un error de Compensación de salida ilegal y DutyCycle se limita a 0 o 100.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal