Estructura OUTPUT_CAM

El tipo de datos OUTPUT_CAM es una matriz que define los detalles específicos de cada elemento de Leva de salida. La estructura OUTPUT_CAM contiene los siguientes miembros:
Mnemónico
Tipo de datos
Descripción
OutputBit
DINT
Debe seleccionar un bit de salida dentro del rango de 0 a 31. Una selección de menos de 0 o mayor de 31 da lugar a un error de Leva de salida ilegal y a que no se considere el elemento de leva.
LatchType
DINT
El Tipo de enclavamiento determina cómo se establece el bit de salida correspondiente. Un valor de menos de 0 o mayor de 3 da lugar a un error de Leva de salida ilegal y a que se utilice un tipo de enclavamiento Inactivo.
0 = Inactivo: el bit de salida no se modifica.
1 = Posición: el bit de salida se establece cuando el eje entra en el rango de leva compensado.
2 = Habilitación: el bit de salida se establece cuando se activa el bit de habilitación.
3 = Posición y habilitación: el bit de salida se establece cuando el eje entra en el rango de leva compensado y el bit de habilitación se activa.
UnlatchType
DINT
El Tipo de desenclavamiento determina cómo se restablece el bit de salida correspondiente. Si se selecciona un valor inferior a 0 o superior a 5, da lugar a un error de Leva de salida ilegal y a que se utilice un tipo de desenclavamiento Inactivo.
0 = Inactivo: el bit de salida no se modifica.
1 = Posición: el bit de salida se restablece cuando el eje sale del rango de leva compensado.
2 = Duración: el bit de salida se restablece cuando se termina la duración.
3 = Habilitación: el bit de salida se restablece cuando el bit de habilitación pasa a estar inactivo.
4 = Posición y habilitación: el bit de salida se restablece cuando el eje sale del rango de leva compensado o el bit de habilitación pasa a estar inactivo.
5 = Duración y habilitación: el bit de salida se restablece cuando se termina la duración o el bit de habilitación pasa a estar inactivo.
Left
REAL
La posición de leva izquierda junto con la posición de leva derecha definen el rango de leva del elemento de Leva de salida. Las posiciones de leva izquierda y derecha especifican las posiciones de enclavamiento o desenclavamiento del bit de salida cuando se establece el tipo de enclavamiento o desenclavamiento en
Posición
o
Posición y habilitación
con el bit de habilitación activo. Si la posición izquierda es inferior a la Posición inicial de leva o superior a la Posición final de leva, se devuelve un error de Leva de salida ilegal y no se considera el elemento de leva.
Right
REAL
La posición de leva derecha junto con la posición de leva izquierda definen el rango de leva del elemento de Leva de salida. Las posiciones de leva derecha e izquierda especifican las posiciones de enclavamiento o desenclavamiento del bit de salida cuando se establece el tipo de enclavamiento o desenclavamiento en
Posición
o
Posición y habilitación
con el bit de habilitación activo. Si la posición derecha es inferior a la Posición inicial de leva o superior a la Posición final de leva, se devuelve un error de Leva de salida ilegal y no se considera el elemento de leva.
Duración
REAL
Duration especifica el tiempo en segundos entre el enclavamiento o desenclavamiento cuando el Tipo de enclavamiento es
Duración
o
Duración y Habilitación
con el bit de habilitación activo. Un valor inferior o igual a 0 da lugar a un error de Leva de salida ilegal y a que no se considere el elemento de leva.
EnableType
DINT
Define el origen y la polaridad del EnableBit especificado cuando LatchType o UnlatchType es
Habilitación
,
Posición y habilitación
o
Duración y habilitación
. Un valor inferior a 0 o superior a 31 da lugar a un error de Leva de salida ilegal y a que no se considere el elemento de leva.
0 = Entrada: el bit de habilitación está en el parámetro de Entrada.
1 = Entrada invertida: el bit de habilitación está en el parámetro de entrada y es activo por nivel bajo.
2 = Salida: el bit de habilitación está en el parámetro de Salida.
3 = Salida invertida: el bit de habilitación está en el parámetro de Salida y es activo por nivel bajo.
EnableBit
DINT
El valor de Bit de habilitación seleccionado debe estar entre 0 y 31 cuando LatchType o UnlatchType es
Habilitación
,
Posición y habilitación
o
Duración y habilitación
. Un valor inferior a 0 o superior a 31 da lugar a un error de Leva de salida ilegal y a que no se considere el elemento de leva.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal