Servo de movimiento activado (MSO)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590. Las diferencias de controllers se indican cuando corresponda.
Utilice la instrucción Servo de movimiento activado (Motion Servo On, MSO) para activar el amplificador del variador para el eje especificado y activar el bucle de control de servo del eje.
Soporte de arquitectura y seguridad
Arquitectura
Standard
Seguridad
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Sí
No
Controladores Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5580
Sí
No
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
MSO_LD_avail_v31
Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
MSO(Axis,MotionControl);
Operandos
Diagrama de escalera y texto estructurado
Operando
Tipo
CompactLogix
5370,
Compact GuardLogix
5370,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380
Tipo
controladores
ControlLogix
5570,
GuardLogix
5570,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590
Formato
Descripción
Axis
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_GENERIC
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
CONSEJO: AXIS_GENERIC es compatible únicamente con los controladores
ControlLogix
5570 y
GuardLogix
5570.
etiqueta
Nombre del eje sobre el que ejecutar la operación. En el caso de los controladores compatibles con los tipos de datos de movimiento REF_TO, el tipo de operando de eje admitido puede reemplazarse por un tipo de REF_TO equivalente.
Motion Control
MOTION_INSTRUCTION
etiqueta
Estructura empleada para acceder a los parámetros de estado de la instrucción.
Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Mnemónico
Descripción
.EN (Enable) Bit 31
Se establece cuando el renglón realiza una transición de falso a verdadero y sigue establecido hasta que se completa la transacción de mensaje del servo y el renglón pasa a falso.
.DN (Done) Bit 29
Se establece cuando se ha habilitado correctamente la acción del servo del eje y se han establecido los bits de estado habilitado del variador y estado activo del servo.
.ER (Error) Bit 28
Se establece para indicar que la instrucción ha detectado un error, por ejemplo, si se ha especificado un eje no configurado.
Descripción
La instrucción MSO activa directamente el variador y habilita los servolazos configurados asociados a un servoeje físico. Se puede utilizar en cualquier lugar de un programa, pero no se debe utilizar mientras el eje esté en movimiento. Si se intenta hacerlo, la instrucción MSO genera un error de Eje en movimiento.
La instrucción MSO habilita automáticamente el eje especificado activando el variador y el servolazo asociado. En el caso de un eje no CIP, el estado resultante del eje se denomina estado de Control de servo. En un eje CIP, el estado resultante del eje se denomina estado de Ejecución.
El uso más habitual de esta instrucción es para activar el servolazo del eje especificado en su posición actual, en preparación del movimiento de comando.
IMPORTANTE: La ejecución de la instrucción puede tardar varios escaneados en ejecutarse, ya que requiere varias actualizaciones aproximadas para completar la solicitud. El bit de efectuado (.DN) no se establece inmediatamente, sino una vez completada la solicitud.
En esta instrucción de transición, la escalera de relés, cambia la Condición de entrada de renglón de borrada a establecida cada vez que la instrucción se deba ejecutar.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Se puede producir un fallo mayor si se pasa al operando del eje una referencia sin inicializar o una referencia del tipo incorrecto. Consulte Atributos comunes para ver los fallos relacionados con el operando.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Los bits .EN, .DN y .ER se pasan a falso.
La condición de entrada de renglón es falsa
El bit .EN se borra a falso si el bit .DN o .ER es verdadero.
La condición de entrada de renglón es verdadera
El bit .EN se establece en verdadero y la instrucción se ejecuta. Si el bit EN se establece en falso, no se realiza ninguna acción.
Post-escaneado
N/A
Texto estructurado
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Consultar Pre-escaneado en la tabla Diagrama de escalera
Ejecución normal
Consultar La condición de entrada de renglón es falsa, seguida por La condición de entrada de renglón es verdadera en la tabla Diagrama de escalera.
Post-escaneado
Consultar Post-escaneado en la tabla Diagrama de escalera.
Códigos de error
Consulte Códigos de error de movimiento (ERR) para ver las instrucciones de movimiento.
Códigos de error extendidos
Los Códigos de error extendidos ofrecen información adicional específica sobre la instrucción para los Códigos de error que son genéricos en muchas instrucciones. Consulte Códigos de error de movimiento (ERR) para ver las instrucciones de movimiento. Estos códigos de error extendidos ayudan a localizar el problema cuando la instrucción MSO recibe un mensaje de error Fallo de mensaje de servo (12).
Código de error extendido (decimal)
Código de error asociado (decimal)
Significado
Conflicto de modo de objeto (12)
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
El eje está desactivado.
Proceso finalizado bajo demanda (15)
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
Error de cambio al habilitar la entrada. (SERCOS)
El dispositivo se encuentra en un estado erróneo (16)
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
El Estado del dispositivo no es correcto para la acción. (SERCOS)
Cambios de MSO a bits de estado
Bit de estado del eje
Nombre del bit
Estado
Significado
ServoActionStatus
VERDADERO (TRUE)
El eje se encuentra en estado de Control de servo con el servolazo inactivo.
DriveEnableStatus
VERDADERO (TRUE)
La salida de habilitación del variador del eje está activa.
Bits de estado de movimiento
Ninguno
Ejemplos
Ejemplo 1
Diagrama de lógica de escalera
MSO_LD_ex_v31
Texto estructurado
MSO(myAxis, myMotionControl);
Ejemplo 2
Escalera de relés
MSO_RL_ex2_v36
Texto estructurado
MSO(Eje_01,MSO_1);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal