Ejemplo de cableado y programación de MMVC
Este tema demuestra cómo cablear el módulo Guard I/O y cómo programar la instrucción en la porción de control de seguridad de una aplicación.
Este ejemplo de aplicación cumple con la norma ISO 13849-1, funcionamiento de categoría 4.
CONSEJO:
No se muestra la parte de control estándar de la aplicación en el siguiente diagrama.
Diagrama de cableado

Este diagrama de programación muestra la instrucción MMVC utilizada con una instrucción Inicio de entrada de doble canal (DCSRT) y una instrucción Control de válvula principal (MVC).
Diagrama de programación

Diagrama de lógica de escalera

Definición de módulo
La aplicación Logix Designer se utiliza para configurar la entrada y probar los operandos de salida del módulo Guard I/O, tal como se muestra.

Rockwell Automation sugiere seleccionar
Coincidencia exacta
para la Codificación electrónica
como se muestra. Coincidencia compatible
(Compatible Match) también es aceptable.Configuración de entrada del módulo

Configuración de salida de la prueba del módulo

Configuración de salida del módulo

Entregue su opinión