Ejemplo de cableado y programación de EPMS

Este tema demuestra cómo cablear el módulo Guard I/O y la instrucción en la porción de control de seguridad de una aplicación.
CONSEJO: No se muestra la parte de control estándar de la aplicación en el siguiente diagrama.
Diagrama de cableado
EPSM wiring example
Diagrama de programación
Este diagrama de programación muestra la instrucción con entradas y salidas.
EPMS programming diagram
Diagrama de lógica de escalera
EPMS_Other_Pg297_v31
Definición de módulo
Las siguientes secciones proporcionan ejemplos de cómo usar el software de programación para establecer los operandos de configuración del módulo
Guard I/O
.
L5K_EPMS_Other_Pg298_1_v31
Rockwell Automation sugiere seleccionar
Coincidencia exacta
para la
Codificación electrónica
como se muestra.
Coincidencia
Compatible
(Compatible Match) también es aceptable.
Configuración de entrada del módulo
EPMS_Other_Pg298_2_v31
Configuración de salida del módulo
EPMS_Other_Pg299_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal