Ejemplo de cableado y programación de freno - embrague

Los ejemplos proporcionados a continuación ilustran el uso de algunas de las instrucciones de Deformación de metal en una aplicación de seguridad de prensa, incluyendo las tres instrucciones de freno - embrague (CBIM, CBSSM y CBCM), Monitor de movimiento del árbol de levas (CSM) y Monitor de posición del cigüeñal (CPM).
Diagrama de cableado
CSM Clutch Brake Wiring and Program Example
Diagrama de programación
CSM Programming Diagram
CSM Programming Diagram 2
Diagrama de lógica de escalera
CSM Ladder Diagram Example 2_v31
CSM Ladder Diagram Example 1_v31
CBexampleladder3_v31
El software de programación se usa para configurar los parámetros de entrada y salida de prueba del módulo
Guard I/O
, tal como se muestra.
Definición de módulo
RSL5K_ClutchBrake_ModuleDef_v31
Rockwell Automation recomienda seleccionar
Coincidencia exacta
en la lista
Codificación electrónica
. También puede seleccionar
Coincidencia compatible
(Campatible Match).
Configuración de entrada del módulo
RSL5K_CSM Example Module Input Config_v31
Configuración de salida de la prueba del módulo
RSL5K_CSM Example of Module Test Output Config_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal