Ejemplo de cableado y programación de AVC
Este tema demuestra cómo programar la instrucción en la parte de control de seguridad de una aplicación.
CONSEJO:
No se muestra la parte de control estándar de la aplicación en el siguiente diagrama.
Diagrama de cableado

Diagrama de programación
Este diagrama de programación muestra la instrucción Control de válvula auxiliar (AVC) utilizada con una instrucción Control de válvula principal (MVC).

Diagrama de lógica de escalera

La aplicación Logix Designer se utiliza para configurar la entrada y probar los operandos de salida de Guard I/O , tal como se muestra.
Definición de módulo

Rockwell Automation
sugiere usar Coincidencia exacta, como se muestra. Sin embargo, el ajuste de Codificación electrónica (Electronic Keying) a Coincidencia compatible (Compatible Match) está permitido.Configuración de entrada del módulo

Configuración de salida de la prueba del módulo

Configuración de salida del módulo

Entregue su opinión