Restablecimiento dominante (RESD)
Esta información se aplica a los controladores
Compact GuardLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, ControlLogix
5580 y ControlLogix 5590.La instrucción RESD utiliza las entradas Set y Reset para controlar salidas enclavadas. La entrada Reset tiene prioridad sobre la entrada Set.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Esta instrucción no está disponible para el diagrama de escalera.
Bloque de funciones

Texto estructurado
RESD(RESD_tag);
Operandos
Bloque de funciones
Operando | Tipo | Formato | Descripción |
Etiqueta RESD | DOMINANT_RESET | estructura | Estructura RESD |
Estructura de DOMINANT_RESET
Parámetro de entrada | Tipo de datos | Descripción |
EnableIn | BOOL | Habilita la entrada. Si no está activada, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan. Está establecido de forma predeterminada. |
Set | BOOL | Establece la entrada a la instrucción. Está borrado de forma predeterminada. |
Restablecer | BOOL | Restablece la entrada a la instrucción. Está borrado de forma predeterminada. |
Parámetro de salida | Tipo de datos | Descripción |
EnableOut | BOOL | Indica si la instrucción está habilitada. |
Salida | BOOL | La salida de la instrucción. |
OutNot | BOOL | La salida invertida de la instrucción. |
Texto estructurado
Consulte
Sintaxis de texto estructurado
para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.Descripción
La instrucción establecimiento dominante utiliza los parámetros de entrada Set y Reset para controlar los parámetros de salida enclavados Out y OutNot. La entrada Reset tiene prioridad sobre la entrada Set.
Out se enclavará en verdadero siempre que el parámetro de entrada Set esté establecido en verdadero. Si se establece el parámetro Reset en verdadero se anulará el estado actual de Out, estableciendo Out en falso.
Cuando Reset vuelve a falso, Out se enclavará en el estado actual del parámetro de entrada Set. OutNot se establecerá en el estado opuesto de Out.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Atributos comunes para ver los atributos relacionados con los fallos.
Ejecución
Bloque de funciones
Condición/estado | Acción realizada |
Pre-escaneado | Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos. |
Tag.EnableIn es falso | Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos. |
Tag.EnableIn es verdadero | Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en verdaderos. La instrucción se ejecuta. |
Primera ejecución de instrucción | El bit Out se borra y se establece en falso. OutNot se establece en verdadero. |
Primer escaneado de instrucción | N/A |
Post-escaneado | Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos. |
Texto estructurado
Condición/estado | Acción realizada |
Pre-escaneado | Consulte Pre-escaneado en la tabla Bloque de funciones. |
Ejecución normal | Consultar Tag.EnableIn es verdadero en la tabla Bloque de funciones. |
Post-escaneado | Consulte Post-escaneado en la tabla Bloque de funciones. |
Ejemplo
Cuando Set es verdadero y Reset es falso, Out se establece en verdadero. Cuando Reset es verdadero, Out se borra. La entrada Reset tiene prioridad sobre la entrada Set. La instrucción RESD establece OutNot en el estado opuesto de Out.
Bloque de funciones

Texto estructurado
RESD_01.Set := set_input;
RESD_01.Reset := reset_input;
RESD(RESD_01);
out_output := RESD_01.Out;
outNot_output := RESD_01.OutNot;
Entregue su opinión