Tipos de datos LINT

El tipo de datos LINT es un entero de 64 bits.
El tipo de datos LINT se puede utilizar en numerosas instrucciones en controladores
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
CompactLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590. Sin embargo, el tipo de datos LINT no se puede utilizar en la mayoría de instrucciones en los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370 y
GuardLogix
5570.
Tenga en cuenta lo siguiente al usar el tipo de datos LINT en controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570.
CONSEJO: Los LINT solo se pueden utilizar con instrucciones para copiar (COP, CPS). Se utilizan con el atributo CST/WallClock Time, la sincronización de hora y las instrucciones adicionales. No puede sumar, restar, multiplicar ni dividir este tipo de etiqueta.
Si utiliza tipos de datos LINT, tenga en cuenta las siguientes descripciones cuando se produzcan estos problemas.
Cómo
Descripción
Mover/copiar dos valores DINT enteros dobles en uno LINT
Cree una matriz de doble entero de dos elementos, total de 64 bits (esto es, DINT[2]), que a continuación puede copiarse en un entero largo.
Corregir el error de visualización de fecha/hora
Cuando una etiqueta tiene un valor negativo, no puede mostrarse como Fecha/Hora. En el editor de etiquetas, compruebe si el valor es negativo cambiando el estilo de la etiqueta de Fecha/Hora a Binario. Cuando el bit más significativo (el situado más a la izquierda) es 1, el valor es negativo y por consiguiente no se puede mostrar como Fecha o Hora.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal