Validación de licencia (LV)

Esta información corresponde a los controladores
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción Validación de licencia (License Validation, LV) verifica si en el controlador hay una licencia que no haya caducado y que esté asociada con una rutina o instrucción adicional.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Bloque de funciones
No disponible
Texto estructurado
No disponible
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Tipo
Formato
Descripción
Vendor Code
DINT
inmediato
Número único que identifica al proveedor de la licencia asociada con una rutina o Instrucción adicional.
Acepta un valor entero inmediato comprendido entre 0 y 2.147.483.647.
Product Code
DINT
inmediato
Número único que identifica al código de producto de la licencia asociada con una rutina o Instrucción adicional.
Acepta un valor entero inmediato comprendido entre 0 y 2.147.483.647.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
N/A
La condición de entrada de renglón es verdadera
Comparación numérica"
Si la licencia es válida y se utiliza en el proyecto
Establecer la condición de salida de renglón en verdadera.
else
Borrar la condición de salida de renglón a falsa
Post-escaneado
N/A
Ejemplo
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal