Valores inmediatos

Al introducir un valor inmediato (constante) en formato decimal (por ejemplo, -2, 3), el controlador almacena el valor empleando 32 bits. Si se introduce un valor en una base que no sea decimal (como binaria o hexadecimal) y no se especifican todos los 32 bits, el controlador colocará un cero en los bits que no haya especificado (relleno de ceros).
IMPORTANTE: Relleno de ceros de valores inmediatos binarios, octales o hexadecimales inferiores a 32 bits.
Si introduce
El controlador almacena
-1
16#ffff ffff (-1)
16#ffff (-1)
16#0000 ffff (65535)
8#1234 (668)
16#0000 029c (668)
2#1010 (10)
16#0000 000a (10)
Valores inmediatos enteros
Si introduce
El controlador almacena
Sin sufijos
DINT
"U" o "u"
UDINT
"L" o "l"
LINT
"UL", "ul", "Ul" o "uL"
ULINT
Valores inmediatos de punto flotante
Si introduce
El controlador almacena
Sin sufijos
REAL
"L" o "l"
LREAL
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal