Controles de la plantilla del Bloque de función

La aplicación de programación
Logix Designer
incluye controles de placa frontal para algunas de las instrucciones del bloque de funciones. Las placas frontales son controles Active-X empleados en aplicaciones que actúan como contenedores Active-X. Las placas frontales se comunican con el controlador mediante el servidor OPC de
RSLinx Classic
o la puerta de enlace de
FactoryTalk Linx
.
IMPORTANTE: La aplicación de programación
Logix Designer
no es un contenedor Active-X válido. Para usar las placas frontales es necesario disponer de un contenedor Active-X.
Estas instrucciones tienen placas frontales:
  • Procesar entrada discreta (Process Discrete Input, PDI)
  • Procesar salida discreta (Process Discrete Output, PDO)
  • Procesar entrada analógica (Process Analog Input, PAI)
  • Procesar salida analógica (Process Analog Output, PAO)
  • Alarma (ALM)
  • Selección mejorada (ESEL)
  • Totalizador (TOT)
  • Rampa/estabilización (RMPS)
  • Dispositivo de 2 estados discreto (D2SD)
  • Dispositivo de 3 estados discreto (Discrete 3-State Device, D3SD)
  • PID mejorado (PIDE)
Se configuran las placas frontales mediante las páginas de propiedades que se abren a través de las aplicaciones de los contenedores.
Todas las placas frontales tienen estas páginas de propiedades en común:
  • General
  • Visualización (Display)
  • Fuente (Font)
  • Configuración regional (Locale)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal