Respuestas del bloque de funciones a las condiciones de desbordamiento
En general, las instrucciones del bloque de funciones que mantienen historial no actualizan el historial con valores de
NAN o
INF cuando se produce un desbordamiento. Todas las instrucciones tienen una de estas respuestas a una condición de desbordamiento.
NAN o
INF cuando se produce un desbordamiento. Todas las instrucciones tienen una de estas respuestas a una condición de desbordamiento.Respuesta | Instrucción |
Respuesta 1 Los bloques ejecutan su algoritmo y comprueban el resultado de NAN o INF. Si NAN o INF, las salidas del bloque son: NAN o INF. | ALM NTCH DEDT PMUL DERV POSP ESEL RLIM FGEN RMPS HPF SCRV LDL2 SEL LDLG SNEG LPF SRTP MAVE SSUM MAXC TOT MINC UPDN MSTD MUX |
Respuesta 2 Los bloques con limitación de salida ejecutan su algoritmo y comprueban el resultado para NAN o INF. Los parámetros de entrada HighLimit y LowLimit definen los límites de salida. Si INF, las salidas del bloque generan un resultado limitado. Si NAN, los límites de salida no se utilizan y las salidas del bloque generan NAN. | HLL, INTG, PI, PIDE, SCL, SOC |
Respuesta 3 La condición de desbordamiento no se aplica. Normalmente, estas instrucciones tienen una salida booleana. | BAND, BNOT, BOR, BXOR, CUTD, D2SD, D3SD, DFF, JKFF, OSFI, OSRI, RESD, RTOR, SETD, TOFR, TONR |
Entregue su opinión