Elegir los elementos del bloque de funciones
Para controlar un dispositivo, utilice estos elementos:

Utilice la tabla siguiente para seleccionar sus elementos del bloque de funciones:
Si desea aprovisionar un valor desde una etiqueta o dispositivo de entrada | Utilice una referencia de entrada (IREF) |
|---|---|
Enviar un valor a una etiqueta o dispositivo de salida | Referencia de salida (OREF) |
Realizar una operación en un valor o valores de entrada y generar un valor o valores de salida. | Bloque de funciones |
Transferir datos entre bloques de funciones cuando:
| Conector de cable de salida (OCON) y un conector de cable de entrada (ICON) |
Dispersar datos a varios puntos de la rutina | Conector de cable de una única salida (OCON) y conectores de cable de entrada múltiple (ICON) |
El bloque de funciones mueve las referencias de entrada a la estructura del bloque. En caso necesario, el bloque de funciones convierte estas referencias de entrada en valores REAL. El bloque de funciones ejecuta y mueve los resultados a las referencias de salida. De nuevo, en caso necesario, el bloque de funciones convierte estos valores de resultado de REAL a tipos de datos para las referencias de salida.
Entregue su opinión