Interrupción (BRK)
Esta información corresponde a los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción BRK interrumpe la ejecución de una rutina que llamó una instrucción FOR.
Cuando está habilitada, la instrucción BRK sale de la rutina y devuelve el control a la rutina que contiene la instrucción FOR que se haya ejecutado más recientemente, reanudando la ejecución tras dicha instrucción. Si ninguna instrucción FOR precedió a esta instrucción BRK en su ejecución durante esta exploración, entonces BRK no se inicia.
Si hay instrucciones FOR anidadas, una instrucción BRK devuelve el control a la instrucción FOR situada más adentro.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Atributos comunes para ver los fallos relacionados con el operando.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Action |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A |
La condición de entrada de renglón es falsa | N/A |
La condición de entrada de renglón es verdadera | La instrucción se ejecuta. |
Post-escaneado | N/A |
Ejemplo
Cuando está habilitada, la instrucción BRK deja de ejecutar la rutina actual y regresa a la instrucción que sigue a la llamada de la instrucción FOR.
Diagrama de lógica de escalera

Esta es routine2:

Entregue su opinión