Códigos de resultado de instrucciones SOVR
Cuando se asigna una etiqueta para almacenar el resultado de una instrucción de Anulación
Equipment Sequence
(Override, SOVR), la instrucción devuelve uno de estos códigos cuando se ejecuta.Código (Dec.) | Descripción |
0 | El comando ha sido correcto. |
48 | El comando no se ejecutó porque en ese momento no era posible generar un evento para registrar el comando.
|
24577 | El comando no es válido. |
24578 | El comando no es válido para el estado actual de Equipment Sequence . Por ejemplo, si se detiene la Equipment Sequence , un comando de detención no es válido. |
24594 | La Equipment Sequence no está programada, inhibida o está en una tarea inhibida. |
Utilice el operando
Result
para obtener un código que muestre el éxito o fallo de la instrucción SOVR. El operando Resultado
debe contener 0
o una etiqueta DINT, en función de si es probable que se produzcan conflictos de propiedad u otros errores.- Si no son probables los conflictos de propiedad u otros errores, introduzca0en el operandoResultado.
- Si son probables los conflictos de propiedad u otros errores, introduzca una etiqueta DINT en el operandoResultado. La etiqueta DINT almacena un código para el resultado de la ejecución de la instrucción.
Entregue su opinión