Instrucciones de los diagramas de secuencia de equipo
La tabla describe las instrucciones del diagrama
Equipment Sequence
.Icono | Nombre de icono | Descripción |
![]() | Agregar par de paso y transición | Use Agregar par de paso y transición para agregar un par de paso y transición. Aunque se agreguen como un par, se puede seleccionar y editar cada elemento por separado. |
![]() | Agregar paso desconectado | Utilice Agregar paso desconectado para agregar un paso sin agregar una transición. |
![]() | Agregar transición desconectada | Utilice Agregar transición desconectada para agregar una transición sin agregar un paso. |
![]() | Agregar separación simultánea | Utilice Agregar Divergencia simultánea para crear una bifurcación en la que todos los pasos vinculados se ejecuten simultáneamente. |
![]() | Agregar separación selectiva | Utilice Agregar separación selectiva para crear una separación de una bifurcación selectiva. En una separación selectiva, solo se ejecuta una de las diferentes rutas: esta ruta que contiene la transición que da como resultado VERDADERO (TRUE) en primer lugar. |
![]() | Agregar convergencia simultánea | Utilice Agregar convergencia simultánea para combinar rutas de ejecución simultáneas. |
![]() | Agregar convergencia selectiva | Utilice Agregar convergencia selectiva ![]() |
Entregue su opinión