Códigos de resultado de instrucciones SCMD
Cuando se asigna una etiqueta para almacenar el resultado de una instrucción de comando
Equipment Sequence
(SCMD), la instrucción devuelve uno de estos códigos cuando se ejecuta.Código (Dec.) | Descripción |
0 | El comando ha sido correcto. |
48 | El comando no se ejecutó porque en ese momento no era posible generar un evento para registrar el comando.
|
24577 | El comando no es válido. |
24578 | El comando no es válido para el estado actual de Equipment Sequence . Por ejemplo, si la Equipment Sequence está en el estado de ejecución, un comando de inicio no es válido. |
24579 |
|
24582 |
|
24580 | El interlocutor de la instrucción se conecta, pero no es el propietario actual de la Equipment Sequence . Un propietario de mayor prioridad, como Logix Designer , ordena la Equipment Sequence . |
24594 | La Equipment Sequence no está programada, inhibida o está en una tarea inhibida. |
24604 | Un comando de igual o mayor prioridad se está procesando. |
24631 | Hay demasiadas etiquetas de paso o parámetro de secuencia definidas por paso, por lo que los eventos no se pueden gestionar y falló el comando START. |
Utilice el operando
Result
para obtener un código que muestre el éxito o fallo de la instrucción SCMD. El operando Resultado
debe contener 0
o una etiqueta DINT, en función de si es probable que se produzcan conflictos de propiedad u otros errores.- Si no son probables los conflictos de propiedad u otros errores, introduzca0en el operandoResultado.
- Si son probables los conflictos de propiedad u otros errores, introduzca una etiqueta DINT en el operandoResultado. La etiqueta DINT almacena un código para el resultado de la ejecución de la instrucción.
Entregue su opinión