Pautas para instrucciones SCMD
Tenga en cuenta estas pautas al usar la instrucción
Equipment Sequence
Ordenar (Command, SCMD). La instrucción SCMD puede enviar estos comandos: START, RESTART, HOLD, STOP, ABORT y RESET.Pauta | Detalles |
Limitar la ejecución de la instrucción SCMD a un solo escaneado. | Limita la ejecución de la instrucción SCMD a un solo escaneado. Cada comando se aplica solo a un estado o estados específicos. Una vez que la Equipment Sequence cambie de estado, el comando dejará de ser válido. Para limitar la ejecución, utilice métodos como:
|
La Equipment Sequence debe ser propiedad del programa para ordenarla. | Para poder recibir comandos, tanto las Equipment Sequence como las Equipment Phase deben ser propiedad del programa. Los comandos de propiedad son Conectar (SATT)Desconectar (SDET).Los secuenciadores internos (programas), los secuenciadores externos ( FactoryTalk Batch ), y los operadores usan una instrucción Conectar para ordenar una Equipment Sequence . |
Entregue su opinión