Códigos de resultado de instrucciones SCLF

Cuando se asigna una etiqueta para almacenar el resultado de una instrucción Borrar fallo (Clear Failure, SCLF)
Equipment Sequence
, la instrucción devuelve uno de estos códigos cuando se ejecuta.
Código (Dec.)
Descripción
0
El comando ha sido correcto.
48
El comando no se ejecutó porque en ese momento no era posible generar un evento para registrar el comando.
  • Si el comando era un comando ABORT, el comando ABORT aún se ejecuta aunque no se pudiera generar el evento.
  • Este código solo ocurre si se ha habilitado la generación de eventos en la pestaña
    Propiedades de secuencia de equipo - Configuración
    (Equipment Sequence Properties - Configuration).
24578
El comando no es válido para el estado actual de
Equipment Sequence
. Por ejemplo, si se detiene la
Equipment Sequence
, un comando de detención no es válido.
24594
La
Equipment Sequence
no está programada, inhibida o está en una tarea inhibida.
Use el operando
Result
para obtener un código que muestre el éxito o fallo de la instrucción SCLF. El operando
Resultado
debe contener
0
o una etiqueta DINT, en función de si es probable que se produzcan conflictos de propiedad u otros errores.
  • Si no son probables los conflictos de propiedad u otros errores, introduzca
    0
    en el operando
    Resultado
    .
  • Si son probables los conflictos de propiedad u otros errores, introduzca una etiqueta DINT en el operando
    Resultado
    . La etiqueta DINT almacena un código para el resultado de la ejecución de la instrucción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal